This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:关于 EPWM8A,EPWM8B 设置

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1121030/tms320f28374s-about-epwm8a-epwm8b-set

器件型号:TMS320F28374S

1,EPWM8A,EPWM8B,EPWM9A,EPWM9B,EPWM10A,

是否可以将五通道 BST 设置为发送72度差的波形?

2,EPWM8A 和 EPWM8B、即 BST1和 BST3、具有144度的差值。 如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delmore、

    [引用 userid="501032" URL"~/support/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1121030/tms320f28374s-about-epwm8a-epwm8b-set"]是否可以将五个通道报价设置为发送72度差的波形?[/BST]

    您能否为问题1提供更多背景信息? 您是否有所需输出的图?

    [~ userid="501032" url=",/support/microset/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1121030/tms320f28374s-about-epwm8a-epwm8b-set]2 EPWM8A 和 EPWM8B、即 BST1和 BST144具有3度的差异。 如何设置?

    您将无法通过传统方式设置相移、因为您需要在同一 ePWM 模块的 A 通道和 B 通道之间进行相移、但您可以根据计数器比较值在输出中创建相移。  您可以通过将 CMPB 偏移至 CMPA 来实现移位。  

    此致、

    Marlyn