This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:如何使用 LAUNCHXL-F28069M 对 TMS320F28062F 进行编程

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062F, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1121136/launchxl-f28069m-how-to-program-tms320f28062f-using-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28062F

您好!

我将使用 C2000系列微控制器 TMS320F28062F。   如何  使用 launchpad LAUNCHXL-F28069M 对 TMS320F28062F 微控制器进行编程?

此致、

优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    我假设您希望在 LP 上使用 XDS100v2连接来连接到 F28062。  我认为最简单的解决方案是移除隔离器 U5和 U7;在这些 IC 下面、有一些更大的焊盘用于为 JTAG 信号焊接导线。  将这些(和接地)连接到电路板后、仿真器应进行连接。

    唯一需要考虑的是、如果您仍想在 LP 上使用 F28069、则需要重新连接 U5/U7。

    最棒的

    Matthew