This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:如何在首次对芯片进行编程时防止 DCSM 泄漏?

Guru**** 2538940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120601/tms320f28374s-how-to-protect-dcsm-from-leaks-when-programming-the-chip-for-the-first-time

器件型号:TMS320F28374S

使用28374S 的 DCSM 功能。 所有功能均正常。

但考虑到出厂的第一个编程芯片问题:发现生成的十六进制和二进制文件和.out 包含机密密钥。 因此、向工厂提供这些文档是不安全的。

有什么好的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、在您描述的情形中、没有一种保护代码的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 TI 有一个 C2000GANG。 如果使用此器件、能否防止他人读取十六进制或二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。