This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:设置基准电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120867/tms320f28388s-setting-up-reference-voltage

器件型号:TMS320F28388S

各位专家:

我们从 CX 中提出了以下问题:

我们计划使用 TMS320f28388S、我有一个关于如何为单端转换设置基准电压的问题。 那么、对于单端转换、我将 VREFLO 连接到 VSSA、将 VREFHI 连接到我的基准电压?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ArSuzy、

    是的、将 VREFLO 连接到 VSSA 是一个有效的用例。  VREFHI 应该被连接至一个精确的电压基准源。  请提醒客户查阅有关 VREFHI 电容器要求的数据表。

    此致、

    Joseph