This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:所有 ePWM 的创建方式是否相同?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120778/tms320f28388d-are-all-epwm-s-created-equal

器件型号:TMS320F28388D

所有 ePWM 是否都具有相同的特性和特性? 在子模块概述{带有 连接管理器的 TMS320F2838x 实时微控制器的26.1.1节-增强型脉宽调制(ePWM)文档}上、

第二句、第三句和第四句话说:"多个 ePWM 模块在一个器件内实现了实例化、如图26-1所示。 每个 ePWM 实例都是相同的、但有一个例外。 某些实例包括硬件扩展、可实现对 PWM 输出的更精确控制。 这个扩展名为高分辨率脉宽调制器(HRPWM)、在部分26.15中进行了说明。"

什么是"一个例外"、我在第26节的任何地方找不到、图26-1中的每个 ePWM 之间应该有什么不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HRPWM 支持!! 高分辨率控制只在 ePWM 的一个子集上可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解 HRPWM 支持。 那么、哪个 ePWM 具有  HRPWM 特性、哪个 ePWM 没有 HRPWM 特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些信息包含在数据表中。

    NIMA