This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:用于 F28069 100引脚 DIMM 控制卡的集线站

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120310/tms320f28069-docking-station-for-f28069-100-pin-dimm-control-card

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

您好!

我们有 F28069控制卡、它是100引脚 DIMM、理想情况下必须连接到100引脚 DIMM 集线站。

但100引脚 DIMM 连接器已过时。

查看 F28069的最新评估套件、

TI 提供 了 TMDSHSECDOCK - HSEC180控制卡基板集线站、这是一个180引脚(120 + 60) HSEC 连接器。

请帮助我了解 F28069控制卡如何连接到 具有120引脚 HSEC 连接器的 TMDSHSECDOCK。

我们是否需要使用适配器、或者控制卡是否适合 TMDSHSECDOCK 扩展坞上的120引脚 HSEC 连接器?

此致、

Snehal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Snehal、

    没有用于基于 DIMM 的 controlCARD (如 TMDSCNCD28069M)的适配器、以 HSEC 120/180格式运行。

    如果需要、您仍可以订购 TMDSDOCK28069M、它附带了 DIMM 型扩展坞和 controlCARD。 https://www.ti.com/tool/TMDSDOCK28069 

    DIMM 底座不单独销售。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的回答。

    我们有两个控制卡 F28069和 F28035、这两个控制卡都是基于100引脚 DIMM 的控制卡。

    我们计划设计一个与坞站类似的板、用于评估这些控制卡。

    因此、如果100引脚 DIMM 连接器已经过时、并且我们无法将 HSEC 连接器用于 DIMM 连接、您是否可以建议如何将基于 DIMM 的控制卡连接到我们设计的扩展坞板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Snehal、

    由于所有制造商都已弃用这些连接器、因此很难获得几个器件。

    我很幸运地找到了过去愿意大量制造这些产品的中国供应商。  

    老实说、如果您要开始一个新设计、那么我不建议您使用 F28069或 F28035、它们是很棒的器件、并且在技术上仍然是相关的、尤其是与我们的竞争对手相比。 但 F280049、F280039、F280025系列的价格与之相似、并且提供更多更现代的功能。

    上述所有器件都具有采用 HSEC 格式的 EVM、并且将在很长一段时间内得到支持。 如果您有向后代码兼容性的问题、我们投入了大量的设计工作来简化向新设计的移植。

    此致、
    Cody