This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:链接的.lib 文件由旧版本编译器编译时出现链接器错误:"未解析的符号__memcpy_ff"

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120309/tms320f28335-linker-error-when-linked-lib-file-was-build-by-older-version-compiler-unresolved-symbol-__memcpy_ff

器件型号:TMS320F28335

您好!

我有一个.lib 文件、该文件之前由较旧版本的编译器(版本 C2000_5.1.3)构建。

现在、我将使用更新版本的编译器(版本 c2000_20.2.5.LTS)。 当我尝试链接.lib 文件时、链接器出现以下错误。

 

未解析的符号__memcpy_ff,首先在 xxx.lib 中引用

未解析的符号_memcpy、首先在 yyy.obj 中引用

链接器选项"-symbol_map=_memcpy_ff=_memcpy"可以阻止链接器的抱怨。

我的问题是:

1.这是否是一个好的解决方案?

2.是否有更好的方法使编译器和链接 器向前兼容?

3. 是否有不同编译器版本和链接器版本之间不兼容的点列表?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="528284" URL"/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120309/TMS320F28335-linker-error-when -linking-lib-file-was by-build-by-older 版本编译器未解析-symbol-__memcpy_ff]1. 这是一个好的解决方案吗?[/引述]

    如果您使用较新的编译器重建旧库、会更好。  但是、如果这不切实际、那么使用-symbol_map 是一种合理的解决方案。

    [引用 userid="52828284" URL"~μ C/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120309/TMS320F28335-linker-error-when -linking-lib-file-was by-build-by-older 版本编译器未解析-symbol-__memcpy_ff]3.  不同编译器版本和链接器版本之间是否存在不兼容点列表?

    不是。 我们非常努力避免这种情况。  但这个已经通过了我们的所有测试。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="4373" URL"/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120309/TMS320F28335-linker-error-when -linked-lib-file-wy-by-build-by-older 版本编译器未解析-symbol-__memcpy_ff/4153497#4153497"
    3. 是否有不同编译器版本和链接器版本之间不兼容的点列表?

    不是。 我们非常努力避免这种情况。  但这个已经通过了我们的所有测试。

    [/报价]

    乔治

    我能不能理解您喜欢这样的方式:

      编译器/链接器的设计是向前兼容的、这个"memcpy"问题应该是一个意外问题。 目前没有其他已知的不兼容问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关兼容性的更完整的声明、请参阅文章 编译器版本号及其含义。  搜索标题为 "不同编译器版本之间的兼容性"的子部分。

    谢谢、此致、

    乔治