This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:如何将 GPIO 配置为 EPI0S32-EPI0S41?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120618/f28m35h52c-how-to-configure-the-gpio-as-epi0s32-epi0s41

器件型号:F28M35H52C

尊敬的团队:

器件修订版本 B

客户在 GPIO 引脚复用表中发现这些信号不可用于 GPIO 中的多路复用。 我们能否将 GPIO 配置为 EPI0S32-EPI0S41?

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 TRM (338页)的表4-1、没有可 用作 EPI0S32-EPI0S41的 GPIO 连接。 如果未在 TRM 中将其声明为连接、我认为这是不可能的。 其他 EPI 连接可用、但这些特定的连接不可用。

    此致、

    Omer Amir