This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:ADC 引脚干扰问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, TMDSHSECDOCK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120701/tmdscncd280039c-the-problem-of-adc-pin-interference

器件型号:TMDSCNCD280039C
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCKC2000WARE

尊敬的团队:

硬件: TMDSCNCD280039C + TMDSHSECDOCK

SW: C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f28003x\examples\adc\adc_ex1_soc_software.c

根据上述配置、我的客户使用示波器测量了芯片的 ADC 引脚、发现引脚在挂起时具有大约200mV/4MHz 的振幅杂波。

当客户修改 ADC 模块的转换时间时、杂波频率也会发生变化。

该波形是由 ADC 模块的外部干扰还是内部电路特性引起的?

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    F280039中的 SAR ADC 具有一个采样开关、该开关以 ACQPS 指定的速率切换、从而通过 ADC 输入引脚为内部采样电容器充电。  F280039上内部采样电容器的最大开关速率为4MHz、因此客户测量的是内部采样开关在尝试捕获浮动高阻抗信号时的开关(因为 ADC 通道保持悬空)。  如果有一个低阻抗信号源连接到 ADC、振幅将稳定至源信号的电压、并且不会显示振铃行为。

    此致、

    Joseph