This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:数字比较代码示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119749/tms320f28379d-digital-compare-code-example

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

ePWM 模块中是否提供了数字比较的任何示例代码? 此外、在 ePWM 手册中、它提到了谷底开关的一个示例。 但我在"devicesupport"文件夹中搜索了它、找不到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如、请查看此位置:

    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f2837xd/examples/cpu1/ePWM/CCS

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我只找到两个文件、即"ePWM_ex1_trip 区域"和"ePWM_ex2_updown_AQ"。 它们都没有使用数字比较寄存器。 此外、我没有找到手册 ePWM 一章中提到的任何谷底开关示例代码。

    谢谢

    Naveed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveed、

    您是否看不到这两个文件:

    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f2837xd/examples/cpu1/ePWM/ePWM_ex4_digit_compare.c
    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f2837xd/examples/cpu1/ePWM/ePWM_ex6_valley_switching.c

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我只是注意到我的 C2000器件是一个较旧的版本。 我在新版本中找到了这些文件。 感谢您的帮助!

    Naveed