This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:DDR3可连接到 TMS320F28388D EMIF

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120370/tms320f28388d-ddr3-can-connect-to-tms320f28388d-emif

器件型号:TMS320F28388D

各位专家:  

你好。 我代表客户发布。

以下是客户查询的完整记录。

"我目前正在开发与 TMS320F28388D 相关的硬件。

我想知道 DDR3是否可以连接到 TMS320F28388D EMIF。

如果是、我能否知道如何连接?"

感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="522868" URL"~/support/microrims/C2000-microset-group/CC2000/f/C2000-microset-forum/1120370/tms320f28388d-ddr3-candro-ca-connect-to-tms320f28388d-emif"]我想知道 DDR3是否可以连接到 TMS320F28388D EMIF]。[引用/引用]

    否、此器件上的 EMIF 不支持 DDR 接口。 它仅支持 SDRAM 和异步接口。

    此致、

    Vivek Singh