This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:从 CLA 到 CPU 交换数据

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119942/tms320f28388d-exchanging-datas-from-cla-to-cpu

器件型号:TMS320F28388D

您好!

在我的应用中、我将使用 LSxRAM 从 CLA 到 CPU 交换数据。 我在 CLA 的初始化例程中将其映射到 CLA 数据 RAM。

因此,我想知道 CLAtoCPUMsgRAM 的用途是什么? 实际上、我们始终可以为此目的使用 CLA 数据 RAM、因为 CPU 和 CLA 都对其进行了访问(写入和读取)。 我弄错了吗? 您是否有一个示例,其中 CLAtoCPUMsgRAM 是内存,我们无法使用 CLA 数据 RAM?

我想知道在哪种情况下、我必须使用 CLAtoCPUMsgRAM、而不是使用 LSxRAM 映射到 CLA 数据 RAM。

谢谢、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    是的、您可以将 LSRAM 配置为 C28x 和 CLA 之间的共享数据 RAM。

    CPU-CLA MSG RAM 专用于三个内核之间的数据共享、 并且是单向的。 有一个专用的 RAM 区域用于 CPU 到 CLA 的数据传输、还有一个用于 CLA 到 C28x 的数据传输

    此致、

    Veena