This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:电机自动关闭

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120180/tms320f28027-motor-automatically-shut-down

器件型号:TMS320F28027

尊敬的  

     TMS320F28027FPTT 在3.3V 电源下、使用 hvlab05b 库、在没有任何软件保护的情况下、电机会自动关闭、状态机仍将正常运行? 关机后、发现速度低于100 RPM、保持6秒、主机开始报警、当前音量为300、有5个问题

 

   是否有任何建议?提前感谢