This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F021FLASHAPI:F021 API 的航空航天认证

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118823/f021flashapi-aerospace-qualification-of-the-f021-api

器件型号:F021FLASHAPI

我的团队正在为 TMS570LC43X 处理器开发软件、为飞机制造商提供支持。 所有软件都需要按照民用航空指导(RTCA DO-178C)进行开发。 我们要开发的功能之一需要在微控制器内部闪存上保存数据。 通过查看可用的讨论和过去的支持请求(请参阅 此处此处),我们得出的结论是,为闪存驱动程序开发我们自己的源代码不是一个选项(TI 不支持这些选项,并且要求用户将 F021闪存 API 作为关联的二进制文件)。
此请求是:

  1. 确认以上陈述(基本上是 F021驱动程序是我们的唯一选择)?

  2. 假设上述陈述的答案是肯定的、并且 F021不提供任何 Do-178C 生命周期数据、我们将需要开发一些数据(要求、测试...)来支持 F021的鉴定。 我们知道、在 NDA 下、我们可以审计源代码、这可能有助于生命周期数据的开发、并帮助我们估算工作量。 因此,我们想把这点付诸行动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="527739" URL"~/support/microdrivers/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1118823/f021flashapi-aerospace 认证-of the f021-api"]确认以上陈述(基本上是 F021驱动程序是我们的唯一选择)?

    是的。 F021驱动程序应用于闪存操作(擦除/编程)。

    您可以在 NDA 下获取源代码、而源代码仅用于认证目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 发起 NDA 签名的流程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    请联系当地销售部门以获取 NDA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢