This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:I2C 问题

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1120024/tms320f28377s-i2c-issue

器件型号:TMS320F28377S

您好、专家、

在 PWM 控制实现时、我的客户面临一个使用 F28377通过 I2C 与 AT24C256C 进行通信的问题。  

下面是不带 PWM 控制的正常情况的波形。

以下是实施 PWM 控制时的异常波形。  

有一个重新启动信号、I2C CLK 信号被拉至低电平、无法再变为高电平。  

客户 尝试使用 I2C 引脚的 GPIO 鉴定来添加数字滤波器、但它不起作用。

对此问题有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    F2837x I2C 应在从器件地址+ ACK 后向 EEPROM 发送数据、对吧? 在这一点之后、F2837x I2C 模块的状态是什么(即寄存器值)? 写入的数据是否要移出?

    最棒的

    Kevin