This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:CCS 不打开 CLB 文件(.syscfg)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119374/tms320f280041-ccs-does-not-open-clb-file-syscfg

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位专家、您好!

CCS 无法正确打开以下文件。

C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\examples\demos\f28004x_fsi_daisychain_epwmsync\fsi_daisy_epwmsync_node

fsi_daisy_epwmsync_node.syscfg

CCS:11.1.

C2000Ware 4.01

您能告诉我如何打开此文件吗?

我确认了它是使用 CCS 10.4 C2000Ware3.04打开的

此致、

Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidehiko、您好!

    每当您尝试打开文件时、您会遇到什么错误? 我可以使用 CCS 11.0和 C2000Ware 4.01确认其正确打开

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    你是对的。 这是我的错。

    此致、

    Hidehiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 很高兴您能够解决此问题