This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CLB 示例缺少 VCD 和 html 文件

Guru**** 2579775 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119969/tms320f280025c-clb-examples-miss-vcd-and-html-files

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

各位专家,您好。

使用 CLB 示例1、无法找到 VCD 和 html out 文件、我设置了什么问题吗?

祝你一切顺利!

CCS:12.0

C2000WARE:4.01

TDM 版本:  tdm64-gcc-5.1.0-2.   从 SourceForge.net 下载 TDM-GCC 编译器


****为项目 CLB_ex1_combinatorial_logic 构建配置 CPU1_RAM 的纯净构建****

"C:\\ti\\ccs1200\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 4 clean -o

del /F "syscfg\board.h" syscfg\pinmux.csv " syscfg\ePWM.dot""syscfg\CLB_config.h""syscfg\clb.dot""syscfg\c2000ware_libraries.cmd""syscware\cCLb_config_libraries\c2000fg_logics""syscfg_inscfg.cn"syscfg.cn\cliftore.c2000_logics""syscfgs""syscfg.cn\cliftics""syscfg.c2000_logics"
del /F "clb_ex1_combinatorial_logic.obj""syscfg\board.obj""syscfg\clb_config.obj""syscfg\clb_sim.obj""syscfg\c2000ware_libraries.obj""device\device.obj""device\f28002x_code.branch"
del /F "clb_ex1_combinatorial_logic.d""syscfg\board.d""syscfg\clb_config.d""syscfg\c2000ware_libraries.d""device\device.d"
DEL /F "syscfg\clb_sim.d"
DEL /F "device\f28002x_codestartbranch.d"
rmdir /S/Q "syscfg\"
找不到 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\clb_ex1_combinatorial_logic.hex
找不到 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\CPU1_RAM\device\f28002x_codestartbranch.d
已完成清理

****构建完成****

****为项目 CLB_ex1_combinatorial_logic 构建配置 CPU1_RAM ****

"C:\\ti\\ccs1200\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

构建文件:"../CLB_ex1_combinatorial_logic.syscfg"
调用:SysConfig
"c:/ti/ccs1200/ccs/utils/sysconfig/1.13.0/sysconfig/cli.bat"-s "C:/ti/c2000Ware_4_01_00_00/.metadata/sdk.json"-d "F28002x"--script "E:/00_workspace/ccsworkspace/clb_00fg_clb_sympticl"-cfg_compilatorial_c28001.b_scfg_cfp -cpruorchinsw1 -cc1 -cfg_incruesticorial_sc/cc1 -cfp -sc801_cfp -cfg_inchinchinsc1 -cfp
正在运行脚本...
正在验证...
正在生成代码(clb_ex1_combinatorial_logic.syscfg)...
写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\board.c...
写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\board.h..
正在写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\pinmux.csv ...
写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\ePWM.dot...
写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\clb_config.h..
写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\clb_config.c...
写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\clb.dot...
正在写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\clb_sim.cpp...
正在写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.cmd.genlibs...
正在写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.opt...
写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.c...
写入 E:\00_workspace\ccsworkspace\clb_ex1_combinatorial_logic\cPU1_RAM\syscfg\c2000ware_libraries.h..
完成构建:"../CLB_ex1_combinatorial_logic.syscfg"

构建文件:"SYSCFG/CLB_sim.cpp"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-C2000-22.6.0.sps/bin/cl2000"-v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -idiv_support=idiv_support=idiv0 -tmu_support=tmu_off-include_c2000_workspace/ccs_trabout_trademulator/cc4_htm_htm_c2000_transcient_transcales=c2000_transcient_trature_trane="_htm_htm_c2000_trademule/c2000_htm_htm_c2000_transcient_transcient_htm_htm_htm_c2000_tratherboard_htm_c2000_transcals=c2000_transc/ex/cc_tranue/c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tr
完成构建:"SYSCFG/CLB_sim.cpp"

构建文件:"SYSCFG/CLB_CONFIG.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-C2000-22.6.0.sps/bin/cl2000"-v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -idiv_support=idiv_support=idiv0 -tmu_support=tmu_off-include_c2000_workspace/ccs_trabout_trademulator/cc4_htm_htm_c2000_transcient_transcales=c2000_transcient_trature_trane="_htm_htm_c2000_trademule/c2000_htm_htm_c2000_transcient_transcient_htm_htm_htm_c2000_tratherboard_htm_c2000_transcals=c2000_transc/ex/cc_tranue/c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tr
完成构建:"SYSCFG/CLB_CONFIG.c"

构建文件:"../CLB_ex1_combinatorial_logic.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-C2000-22.6.0.sps/bin/cl2000"-v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -idiv_support=idiv_support=idiv0 -tmu_support=tmu_off-include_c2000_workspace/ccs_trabout_trademulator/cc4_htm_htm_c2000_transcient_transcales=c2000_transcient_trature_trane="_htm_htm_c2000_trademule/c2000_htm_htm_c2000_transcient_transcient_htm_htm_htm_c2000_tratherboard_htm_c2000_transcals=c2000_transc/ex/cc_tranue/c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tr
完成构建:"../CLB_ex1_combinatorial_logic.c"

构建文件:"SYSCFG/c2000ware_libraries.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-C2000-22.6.0.sps/bin/cl2000"-v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -idiv_support=idiv_support=idiv0 -tmu_support=tmu_off-include_c2000_workspace/ccs_trabout_trademulator/cc4_htm_htm_c2000_transcient_transcales=c2000_transcient_trature_trane="_htm_htm_c2000_trademule/c2000_htm_htm_c2000_transcient_transcient_htm_htm_htm_c2000_tratherboard_htm_c2000_transcals=c2000_transc/ex/cc_tranue/c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tr
完成构建:"SYSCFG/c2000ware_libraries.c"

构建文件:"SYSCFG/board.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-C2000-22.6.0.sps/bin/cl2000"-v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -idiv_support=idiv_support=idiv0 -tmu_support=tmu_off-include_c2000_workspace/ccs_trabout_trademulator/cc4_htm_htm_c2000_transcient_transcales=c2000_transcient_trature_trane="_htm_htm_c2000_trademule/c2000_htm_htm_c2000_transcient_transcient_htm_htm_htm_c2000_tratherboard_htm_c2000_transcals=c2000_transc/ex/cc_tranue/c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tr
完成构建:"SYSCFG/board.c"

编译文件:"../device/f28002x_codestartbranch.asm"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-C2000-22.6.0.sps/bin/cl2000"-v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -idiv_support=idiv_support=idiv0 -tmu_support=tmu_off-include_c2000_workspace/ccs_trabout_trademulator/cc4_htm_htm_c2000_transcient_transcales=c2000_transcient_trature_trane="_htm_htm_c2000_trademule/c2000_htm_htm_c2000_transcient_transcient_htm_htm_htm_c2000_tratherboard_htm_c2000_transcals=c2000_transc/ex/cc_tranue/c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tr
已完成构建:"./device/f28002x_codestartbranch.asm"

构建文件:"./device/device.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-C2000-22.6.0.sps/bin/cl2000"-v28 -ml -mt --float_support=fpu32 -idiv_support=idiv_support=idiv0 -tmu_support=tmu_off-include_c2000_workspace/ccs_trabout_trademulator/cc4_htm_htm_c2000_transcient_transcales=c2000_transcient_trature_trane="_htm_htm_c2000_trademule/c2000_htm_htm_c2000_transcient_transcient_htm_htm_htm_c2000_tratherboard_htm_c2000_transcals=c2000_transc/ex/cc_tranue/c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tranue/c2000_tranue/c2000_transcales=c2000_tr
已完成构建:"./device/device.c"

构建目标:"clb_ex1_combinatorial_logic.out"
调用:C2000链接器
"c:/ti/ccs1200/ccs/tools/compiler/ti-cgt-C2000-22.6.0.sps/bin/cl2000"-v28 -ml -mt --float_support=fpu32 - idiv_support=idiv0 - tmu_support=tmu_off-ti=debug - c2000_expression_ispr-c2000-reature/i_b_excl100_excl100_isotr=c2000-reategotr_is/i_isecnature=c2000-real-intrab/i_isdulators/i_is/i_isecnature=c2000-real-c2000-real-c2000-real-c2000-real-intrab/i_cl100_cl100_cl100_isdag/i_isdag/i_isdag/i_isdag/i_isdag/i_isdag/i_isecures=/i_cl100_isdag/ines=/i_cl100_isecnategother/i_isdag

已完成构建目标:"clb_ex1_combinatorial_logic.out"

如果0 = 1 mkdir "E:/00_workspace/ccsworkspace/clb_ex1_combinatorial_logic/cpu1_RAM/simulation"
如果0 = 1 C:/TDM-GCC-64/bin/g++-c -DCLB_SIM -IC:/ti/C2000Ware_4_01_00_00/utilities/clb_syscfg/systemc-2.3.3/src -ic:clb_sim.cpp /ti/C2000Ware_4_00_workspace/cclb_ex_workspace/c1_mc1_cl_m_m_ex_workspace/c1_cl_m_m_cl_ex_workspace/c1_me_c1_clb_ex_workspace_sym_ex_workspace/c1_clb_cl_cl_clb_ex_me_in/cc_cl_cl_ex_ex_workspace/cin/cc_clb_clb_clb_ex_ex_workspace_in/cc_clb_ex_mcep_cl_cl_cl_mcin/cc=-workspace./cc_cl_clb_clb_cl_cl_cl_mcin/cc=-workspace/cin/cc_clb_clb_
如果0 = 1 C:/TDM-GCC-64/bin/g++-DCLB_SIM -og -g -gdwarf-3 -gstrict-dwarf -Wall -WL、-Map、E:/00_workspace/ccsworkspace/clb_ex1_scinutilities/c1_r_RAM /ti_rc/c2000_clb_model/c2000_clb_ex/exworkspace/c2000_clb_isote_/clb_express/c1_/c2000_exworkspace/c1_clb_ex_ex_/c1_clb_ex_logic/c1_/c2000_clb_ex_ex/clb_ex_ex/clb_isoti_clb_clb_ex/clb_ex/clb_logic/clb_isor/clb_isoti_/c2000_ex/clb_ex/clb_ex/clb_isoti_ex/c2000_ex/clb_logic/clb_isoti_ex/ simulation_output.exe
如果0 = 1 "。/simulation/simulation_output.exe"
如果0 = 1 C:/ti/ccs1200/Ccs/tools/node/node.exe "C:/ti/C2000Ware_4_01_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg/CdT_file_libraries/clbDotUtility.js""C:/ti/C2000Ware_tool_clb_c2000Ware_tool/clb_inworkspace/c1_clb_c1_cl1_cl_cl_cl_incrm/exworkspace/c1_c1_cl_cl1_cl_cl_cl_cl_workspace/c1_cl_cl_cl_cl_cl_cl_cl1_cl_cl_cl_cl_cl_cl_cl_cl1_cl_cl_cl_cl_cl1_cl_cl_cl_cl_cl_cl_cl_cl1_cl_cl_cl_
如果0 = 1 mkdir "E:/00_workspace/ccsworkspace/clb_ex1_combinatorial_logic/CPU1_RAM/Diagrams"
如果0 = 1 C:/ti/ccs1200/Ccs/tools/node/node.exe "C:/ti/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/.meta/generate_schemes.js""C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00""E:/00_ccs_logics/exworkspace/ccpu1_incrm_1/cc_workspace"

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您访问 E2E 论坛。 要生成这些文件,需要将 项目设置 中的 CLB_debug 和 Generate_diagram 值(在 Build->Variables 下)设置 为1。 之后、当您编译项目时、这些 VCD 和 HTML 文件将在 CPU1_RAM 文件夹下生成。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,它很有效!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 很高兴您的问题得到了解决