This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:eCAP 中的 SWSYNC 不加载计数器值

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119017/tms320f28388d-swsync-in-ecap-without-loading-the-counter-value

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

是否存在这样的用例:我可以在 eCAP 中生成 SWSYNC 并将其用作 SyncOut 来同步其他 eCAP 或 ePWM 模块、而无需将 CTRPHS 值加载到 TSCTR。

具体而言、寄存器设置是

ECCTL2.bit.SWSYNC = 1.

ECCTL2.bit.SYNCI_EN = 0

ECCTL2.bit.SYNCO_SEL = 0

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾琳

    没错。 您可以这么做。 F2838x 器件的 TRM 对其进行了说明。 请参阅:

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruii0

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您的快速回答!

    此示例用于 TSCTR 计数器的软件同步、这意味 着 ECCTL2.bit.SYNCI_EN = 1。 不过、我想知道一个用例、其中 SWSYNC 仅用于生成同步输出信号、而不加载 TSCTR 计数器。

    此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾琳

    让我与主题专家核实、并在明天回复您。

    谢谢、此致、

    桑托什