This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:如何保存/获取 InstaSPIN 实验室项目中的阵列数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119421/launchxl-f28069m-how-to-saving-get-array-data-from-instaspin-lab-project

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好、我有 F28069M 和 BoostXL 8305 EVM 来运行 PMSM 电机 Tecnik P2310P。 我尝试从 InstaSPIN 实验1b 中运行开环程序、我想知道是否存在保存数据的方法、例如在 CCS 中保存 SPEED_ref 数据和 SPEED_KRPM 数据?
在哪里可以找到有关使用 CCS 记录数据/从实验室项目中获取阵列数据的培训内容?

提前谢谢。

此致、FA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 InstaSPIN Lab 01b 中、什么是 SVGEN? 在哪里可以找到 PWMDAC 和数据记录模块指令?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 RAM 中创建数据数组、并将数据另存为数据记录模块。

    SVGEN 模块使用空间矢量 PWM 技术计算产生一个指定定子基准电压所需的适当占空比。

    您可以在 下面的文件夹中找到 PWMDAC 和数据记录模块、以及如何在 lab01b 中使用这两个模块。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\drivers\pwmdac

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\modules\datalog

    请查看文件夹中的实验用户指南、然后按照该指南运行相关实验。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs