This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 Simulink 中的 ePWM 块的单极 SPWM 的意外变化的开关周期/频率

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119633/tms320f28388d-undesired-varying-switching-period-frequency-of-unipolar-spwm-using-epwm-blocks-in-simulink

器件型号:TMS320F28388D

我正在使用 Simulink 中的 ePWM 块实现单极 SPWM。 观察到的 PWM 的周期不是恒定的。 即使我预计恒定频率约为600Hz、在示波器上测得的开关频率也不恒定。 频率在 大约500Hz 到750Hz 之间变化。

我会错过什么?

请参阅随附的 Simulink 设计。