This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:什么#39;s CLB 流水线模式?

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119213/tms320f280025c-what-s-the-clb-pipeline-mode

器件型号:TMS320F280025C

各位专家、您好!

关于 CLB 流水线模式、我在  TRM 中找不到它的解释、是否有人可以与我分享一些 信息:

什么是管道模式?

2.何时启用它?

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们较新器件中的流水线模式为计数器和 HLC 子模块提供了附加功能。 在计数器中、当驱动加法/减法/移位输入时、它允许您在前一个周期中使用计数器值。 在 HLC 中、它允许 HLC 事件使用上一周期的 CLB 输出。 有关 CLB 的更多信息、请参阅我们 C2000 Academy 培训中的 CLB 模块(https://dev.ti.com/tirex/global?id=c2000Academy)。

    这带来的最大优势是能够以150MHz 的频率运行 CLB、而不是常规的100MHz 频率运行。 但是、这实际上只适用于 F2838x 系列器件、该系列器件可以在200MHz 下运行。 否则、它还使您能够更灵活地在 CLB 外设内创建更多自定义和复杂的逻辑。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Peter!!   这是一个非常新的功能,我无法理解你的所有话语,我将在接下来的几天进行研究和测试,以便更好地理解。

    祝你一切顺利!