This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ePWM

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119174/tms320f28335-epwm

器件型号:TMS320F28335

如何使用一些高-低逻辑禁用和启用 ePWM 模块?

它是否有任何单句指令?   

我正在使用死区发生器、因此我还想禁用 PWMxB (低电平)。  

我有一个预定义的寄存器、它为我提供了启动或停止 EPWM 的命令、但我没有找到合适的方法来执行它、您有什么建议吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、  

    实现类似这样的功能的一种方法是使用跳闸区域子模块。 TZFRC 寄存器允许您强制触发区事件(单次触发)。 您可以配置 TZA 和 TSB 位、使 EPWMxA 和 EPWMxB 在跳闸时变为低电平。 当您准备重新启用输出时、您可以删除强制跳闸事件并清除一次性标志。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你