This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:将两个 TMDSDOCK28335连接到一台 PC

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119384/tmdsdock28335-connect-two-tmdsdock28335-to-one-pc

器件型号:TMDSDOCK28335

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我正在通过 USB 电缆将 TMDSDOCK28335连接到 PC、并通过 C2000确认状态。
能否通过 USB 电缆将两个 TMDSDOCK28335连接到一台 PC 以确认两个 TMDSDOCK2833状态?
能否实现? 会有问题吗?


非常感谢。

此致、
Yuki