This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:EMIF1连接外部 SRAM 数据异常

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119176/tms320f28377s-emif1-connect-external-sram-data-abnormal

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的专家:

我的客户使用 emif1 CS2连接外部 RAM、存储器地址从0x100000开始
他 为0x100000写入数据、例如0×1234、但是地址0x100001将自动更改为0x1234。 同样、他将数据0x5678写入地址0x100001、地址0x100000中的数据将自动更改为0x 5678。 两个地址都已绑定
下面的地址是相同的问题。 每两个地址的数据是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angela、

       您能否对 WR 信号进行示波并检查其是否正确?

    您是怎么写的? 直接通过 CCS 还是通过代码? 我们在通过代码和调试器写入 RAM 的电路板上测试了这一点、但未发现此问题。

    您可以查看此 帖子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Angela、

      我们尝试的示例位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\device_support\f2837xd\examples\CPU1\EMIF_dc_CPU