This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:相同

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1117878/tms320f28069-same

器件型号:TMS320F28069

我需要为120度工作模式的可变频率编写程序、以便向逆变器生成脉冲。我将面向 prob 的代码与第二个脉冲 generation.e2e.ti.com/.../var_5F00_fre_5F00_code.txt 相连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Addagatla、

    [~引语 userid="527359" URL"/support/microrims/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microriers-forum/111788/tms320f28069-same "]我将附加面向 prob 的代码并生成第二个脉冲。

    您能否指定您面临的问题是什么?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1脉冲代码正在运行通过更改 TBPRD 值来接收具有可变频率的脉冲...以及脉冲 I 已提供相同的中断值、但由于该脉冲不与第1个脉冲同步、因此其频率为 更改 FAST 并继续增加。我尝试使用相移和使用 CMPB、但无法获得所需的值 结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个脉冲表示 EPWM1? 如果您不更改频率、您是否在 ePWM 模块之间看到所需的相移?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不精确但接近...但仅针对少数频率...后相也会发生变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于其频率变化很快、因此我们不知道相移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是1脉冲表示 epwm1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不更改 freq、则固定 freq 会有确切的相移、如果需要、我也可以使用该代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Addagatla、

    如果您要更改 TBPRD 值、则还需要更改相移以考虑新的 TBPRD 值。  这是您在应用中处理的吗? 我在您提供的代码中没有看到它。

    此致、
    Marlyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了但没有工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Addagatla、  

    您能描述一下您是如何改变这一点的吗?

    此致、

    Marlyn