This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:程序员建议

Guru**** 2919680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118932/tms320lf2406a-programmer-recommendations

器件型号:TMS320LF2406A

我的客户目前使用的是需要 XP 计算机才能运行软件的旧程序设计器。

是否有其他程序员可以支持我们 可以推荐的处理器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林赛、    

                   您知道 LF240xA 器件在退出 NRND 状态之前已处于 NRND 状态数年。 这些器件的整个工具链现在已经过时、并且对这些器件的支持非常有限(现在主要通过 e2e 提供支持)。  

    对 TMS320LF240xA 器件进行编程的方法有多种:

    通过 JTAG: 使用 Prg2xx 命令行实用程序(或) SDFlash GUI (或) CCS 闪存插件。 支持的调试探针包括 XDS510PP+或 XDS510USB。 请注意、制造这些调试探针(Spectrum Digital)的公司已关闭、不再营业。 但是、您可以在线购买这些探头。 SDFlash 是由 Spectrum Digital 开发的、因此不支持该工具。 即使您设法购买 XDS510PP+探头、也可能无法找到具有并行端口的 PC。  

    通过串行端口:.out 文件必须转换为十六进制文件、并且 SERHOST.exe 实用程序可用于对闪存进行编程。  

    这两个第三方为 LF240xA 器件提供了编程解决方案:  

    www.elprotronic.com/collections/c2000   

    www.codeskin.com/programr

    客户当前使用什么编程硬件和软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉重复发表这篇文章。 我在上一篇 E2E 帖子中找到了相同的数据。 我曾说过此产品缺乏支持、但它是一种现有产品、客户已将此器件用于多代产品。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林赛、

         客户当前使用什么编程硬件和软件? 我还在离线时向您发送了一些问题。