This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:串行闪存编程器:校验和未启用时出现 DFU 问题

Guru**** 2592410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1119222/tms320f28388d-serial-flash-programmer-dfu-issue-when-checksum-is-not-enabled

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

我正在使用闪存内核项目和 串行闪存编程器来更新 CPU1闪存中的固件。
我已在  serial_flash_programmer 工程中将#define CHECKSUM_ENABLE 更改为0、 器件固件更新函数 失败 (在此更改之前已成功完成)。

这是我收到的错误消息:

 还在闪存内核项目中将#define CHECKSUM_ENABLE 更改为0。

校验和是否需要启用才能正常工作? 我禁用了它、以加快 DFU 的速度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我设法解决了这个问题。
     闪存内核工程的 sciaGetWordData 函数中存在错误:获取 MSB 后、CPU1再次将 LSB 发送到主机: