This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:LAUNCHXL-F280039C 的设计资源

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, CONTROLSUITE, DESIGNDRIVE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118846/tms320f280039c-design-resources-for-launchxl-f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039CcontrolSUITEDESIGNDRIVEC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

您好!

我正在使用  LAUNCHXL-F280039C。 在产品网站(https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F280039C)中、建议使用多种 Booster 产品、例如 POSMGR 和3PHGANINV、但是在 controlSUITE 中的示例库中、器件未列出、因此在我们的案例中、我看不到 DesignDRIVE 库中的任何示例、这些示例是所需的终端应用。 请告诉我在哪里可以找到这些示例吗?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 C2000Ware-MotorControl-SDK 中找到最新示例。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些示例均与 POSMGR 或3PHGANINV 没有任何关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 在此处下载 MotorControl SDK。 它提供了特定于电机控制 EVM 和参考设计的示例。

    我认为我们没有将许多 POSMGR 或3PHGANINV 示例移植到 F28003x (尽管我们将在年底推出)、但您自己移植示例应该相当简单。

    惠特尼