This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069MISO:是否分配 BOOSTXL-DRV8301?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118600/tmdscncd28069miso-is-parted-with-boostxl-drv8301

器件型号:TMDSCNCD28069MISO
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8301、 DRV8301-HC-C2-KIT

大家好、

 根据下面的2.1用户指南概述、 TMDSCNCD28069MISO 可与 BOOSTXL-DRV8301配对使用。

但是、在检查了两者的图片后、我无法找到它们的配对方式。

它们是否配对?如何配对?

https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/spruhj1i/spruhj1i.pdf

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOOSTXL-DRV8301可与 LAUNCHXL-F28069M 实现最佳连接。 您应该能够从图片中看到接头如何与 LaunchPad 板匹配。

    我希望您可能仍可以将其与 TMDSCNCD28069MISO controlCARD 配合使用、但您需要使用导线将其连接在一起。

    还有 DRV8301-HC-C2-KIT 板、它有一个用于 controlCARD 的插槽。

    惠特尼