This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:CAN't 查找源文件 SYSCTL.c

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118524/tms320f280023-can-t-find-source-file-sysctl-c

器件型号:TMS320F280023

您好!

我正在处理 TMS320F280023、我得到了以下错误、任何人都可以帮助解决有关错误的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    driverlib 位于 driverlib\f28002x\driverlib。 您可以单击"Locate File"按钮并指向 PC 上的此文件夹。  

    如果要重新编译 driverlib、可以在以下位置导入工程   \driverlib\f28002x\driverlib\ccs 并重新生成它。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、正如您在我找到文件时所说的  \driverlib\f28002x\driverlib 它可以与"280023_RAM_lnk.cmd"正常运行、但如果使用 "280023_FALSH_lnk.cmd"、则会出现以下错误、并且我的代码未运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供详细步骤? 代码是否卡住或无法查看 SYSCTL_DELAY 的源代码?

    您希望代码从 RAM 或闪存运行吗?

    此致

    Siddharth