This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CPU1无法调用 CPU2的 IPC 中断

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118753/tms320f28379d-cpu1-cannot-invoke-the-ipc-interrupt-of-cpu2

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的团队:

我的客户提到 了 IPC Lab、即 C2000 Academy 中28377的 CPU2例程、并进行了以下中断设置:

void main(void)
{
    // Configure system clock and PLL, enable peripherals, and configure
    // flash if used.
    Device_init();

    // Initialize the PIE module and vector table.
//    Interrupt_initModule();
//    Interrupt_initVectorTable();

    Interrupt_initModule();
    Interrupt_initVectorTable();

    // Clear any IPC flags if set already
    IPC_clearFlagLtoR(IPC_CPU2_L_CPU1_R, IPC_FLAG_ALL);

    // Enable IPC0 interrupt.
    IPC_registerInterrupt(IPC_CPU2_L_CPU1_R, IPC_INT0, ipc0_ISR);

    // Enable global interrupts.
    EINT;
    // Enable real-time debug.
    ERTM;

    // Synchronize both the cores.
    IPC_sync(IPC_CPU2_L_CPU1_R, IPC_FLAG17);


    for (;;) {
        // Do nothing.
        NOP;
    }
}

interrupt void ipc0_ISR(void)
{
    uint32_t cmd, addr, data;
//    num = 4824;
    // Clear interrupt flags.
    Interrupt_clearACKGroup(INTERRUPT_ACK_GROUP1);

    // Read the data from the IPC registers.
    num = IPC_readCommand(IPC_CPU2_L_CPU1_R, IPC_FLAG0, false, &cmd, &addr, &data);

    // Acknowledge IPC1 flag from remote.
    IPC_ackFlagRtoL(IPC_CPU2_L_CPU1_R, IPC_FLAG0);
   //
    J[0] = cmd;
    J[1] = addr;
    J[3] = data;



}

如上所述进行设置后、可使用 IPC_sendcommand 设置寄存器、但无法启动 CPU2的 IPC0中断。

还附加 cmd 文件:

SECTIONS
{
   /* Allocate program areas: */
   .cinit              : > FLASHE      PAGE = 0, ALIGN(4)
   .init_array              : > FLASHE,     PAGE = 0, ALIGN(4)
   .text               : >> FLASHB|FLASHC|FLASHD|FLASHE PAGE = 0, ALIGN(4)
   codestart           : > BEGIN       PAGE = 0, ALIGN(4)

   /* Allocate uninitalized data sections: */
   .stack              : > RAMM1        PAGE = 1
   .data               : > RAMGS15        PAGE = 1
   .bss               : >> RAMGS3      PAGE = 1
   .sysmem            : > RAMGS2       PAGE = 1

   /* Initalized sections go in Flash */
   .const             : >> FLASHF | FLASHG | FLASHH      PAGE = 0, ALIGN(4)
   .switch             : > FLASHB      PAGE = 0, ALIGN(4)
   
   .reset              : > RESET,     PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */

   GROUP
   {
       .TI.ramfunc
       {
       -l sfra_f32_tmu_eabi.lib
       }
       ramfuncs

   } LOAD = FLASHD,
	 RUN =  RAMGS0GS1,
	 LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
	 LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
	 LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
	 RUN_START(RamfuncsRunStart),
	 RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
	 RUN_END(RamfuncsRunEnd),
	 PAGE = 0, ALIGN(4)



   
   /* The following section definitions are required when using the IPC API Drivers */ 
    GROUP : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1 
    {
        PUTBUFFER 
        PUTWRITEIDX 
        GETREADIDX 
    }
    
    GROUP : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1
    {
        GETBUFFER :    TYPE = DSECT
        GETWRITEIDX :  TYPE = DSECT
        PUTREADIDX :   TYPE = DSECT
    }  
    
    SFRA_F32_Data		: > RAMGS2, ALIGN = 64, PAGE = 1

 	SFRA_Data		: > RAMGS2, ALIGN = 64, PAGE=1

 	FPUmathTables	: > FLASHN, PAGE = 0

   .scratchpad      : > RAMLS0LS1,           PAGE = 1
   .bss_cla         : > RAMLS0LS1,           PAGE = 1
   controlVariables : > RAMLS0LS1,           PAGE = 1

   .const_cla       :  LOAD = FLASHH,
                       RUN = RAMLS2LS3LS4LS5,
                       RUN_START(Cla1ConstRunStart),
                       LOAD_START(Cla1ConstLoadStart),
                       LOAD_SIZE(Cla1ConstLoadSize),
                       PAGE = 0

     GROUP
    {
        isrcodefuncs
        dclfuncs
    }    LOAD = FLASHH,
         RUN =  RAMLS2LS3LS4LS5,
         LOAD_START(isrcodefuncsLoadStart),
         LOAD_SIZE(isrcodefuncsLoadSize),
         LOAD_END(isrcodefuncsLoadEnd),
         RUN_START(isrcodefuncsRunStart),
         RUN_SIZE(isrcodefuncsRunSize),
         RUN_END(isrcodefuncsRunEnd),
         PAGE = 0, ALIGN(4)

                       /* CLA specific sections */
    Cla1Prog        : LOAD = FLASHH,
                      RUN = RAMLS2LS3LS4LS5,
                      LOAD_START(Cla1ProgLoadStart),
                      RUN_START(Cla1ProgRunStart),
                      LOAD_SIZE(Cla1ProgLoadSize),
                      PAGE = 0, ALIGN(4)

   Cla1ToCpuMsgRAM       : > CLA1_MSGRAMLOW,   PAGE = 1
   CpuToCla1MsgRAM       : > CLA1_MSGRAMHIGH,  PAGE = 1
   MSGRAM_CPU1_TO_CPU2    : > CPU1TOCPU2RAM, PAGE = 1
   MSGRAM_CPU2_TO_CPU1   : > CPU2TOCPU1RAM, PAGE = 1

    
}

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    他们是否试用过 C2000Ware 中提供的 C2000 Academy 解决方案? 请让他们先尝试解决方案、然后检查它是否适合他们、然后从那里查看差值。

    IPC 实验室练习的解决方案位于:

    C:/ti/c2000-C2000Ware_4_01_00_00/training / device/f2837xd/module11_inter_processor_communications

    谢谢、此致、

    桑托什