This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:用户可配置的 OTP 组1、Uniflash CAN#39;t READ

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280037C, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113670/tms320f280037c-user-configurable-otp-bank-1-uniflash-can-t-read

器件型号:TMS320F280037C
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在使用 TMS320F280037C 器 件、并尝试使用 Uniflash (版本:7.1.0.3796)和 XDS200USB 调试器读取用户可配置的 OTP 组1 (0x78400 - 0x787FF)。 从数据表中可以看出、这个位置可被编程/读取为闪存的一个正常部分。 但是、当 我尝试读取这些位置时、我无法执行它。  从0x78400到0x787FF 的地址标记为"?????"、这意味 着它们不可访问:

Uniflash 中是否存在错误或此器件没有此 OTP (但数据表中指出已实现 OTP 组1)?  

此致、

Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    我将查看数据表/Uniflash、并在一天或两天内返回给您。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    我同意您的意见-应该可以阅读。  您是否能够通过 CCS 存储器窗口读取它?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    很抱歉稍后回答-我不在办公室。  

    [引用 userid="16728" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forume/111360/tms320f280037c-user-configurable-otp-bank-1-uniflash-ca-t-read/4128454#4128454"]您是否能够通过 CCS 窗口读取/精确引用 CCS 存储器?]

    不会。CCS ( 版本:11.1.0.00011 )也无法读取从0x48400开始的用户 OTP 组1区域。 请参见下图:

    有什么想法吗?

    此致、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    这可能是 GEL 文件中的错误。  让我检查我的安装文件、并在下周初确认。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    您能否从 CCS 和 Uniflash 目录中附加 f280037.gel 文件。  

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我要附加 GEL 文件。 两个文件是相同的。

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_f280037.gel

    e2e.ti.com/.../uniflash_5F00_f280037.gel

    谢谢、

    Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    感谢您提供这些文件。

    我将在几天内回顾并返回给您。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    我确认这是因为 GEL 文件。

    GEL 文件中未定义0x78400存储器。   

    e2e.ti.com/.../f280037.gel

    请告诉我随附的 GEL 文件是否适合您。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    我假设更新的 GEL 文件可以解决您的问题。  

    我要关闭此帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi