This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:CCS10输出 intelhex

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118569/tms320f28374s-ccs10-output-intelhex

器件型号:TMS320F28374S

每个地址为16位数据。 但十六进制数据长度根据8位进行计算、是否可以根据16位进行计算?

这很奇怪、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    请查看  C28x 汇编工具手册 》中的12.3.2 Specifying the Memory Width (指定内存宽度)。

    如果您还有其他问题、我会将其分配给我们的编译器团队。

    谢谢、此致、
    Vamsi