This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:CMPA 和 CMPB 波形互补故障

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118032/tms320f28374s-cmpa-and-cmpb-waveform-complementary-failure

器件型号:TMS320F28374S

在配置三级波生成时、使用 CMPA 和 CMPB (互补)配置。 结果表明、射线管始终打开(或关闭)、存在异常、并且没有相应的互补。 是否有任何分析指导或建议?

请参阅图1了解具体配置;

实际测量波形如图2所示;

有关正常波形、请参阅图3。

图1 DSP 配置:  

图2异常波形,4通道为 CMPA、3通道为 CMPB。

当通道4始终为高电平时、通道3应始终为低电平、但会出现一些脉冲、并且脉冲宽度是死区设置时间。

图3正常波形 4通道为 CMPA、3通道为 CMPB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delmore、

    您是否在整个应用中更改了占空比? 我看到您最初将 CMPA 配置为等于 TBPRD。  

    您设置的 TBPRD 值是多少? 如果您应用固定占空比值(比如50%)、您是否会看到出现此问题?

     当您看到输出以非互补方式运行并检查所有寄存器的状态时、您是否可以暂停您的程序? 这将有助于缩小问题的范围。

    此致、
    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     程序中的1.TBPRD 是固定值:6250;

    2.设置固定占空比、将不会出现问题。 波形是互补的、这是可以的;

    3.根据非互补方法、寄存器配置不随互补配置而变化。 寄存器配置在初始化期间运行、并且在运行期间只更新 CMPA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delmore、  

    感谢您提供更多信息。 您是否知道 CMPA 的值会导致输出是非互补的?  

    此致、

    Marlyn