This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:光耦合器和 TL431对线路频率纹波的抑制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1111243/tms320f280049c-optocoupler-and-tl431-rejection-of-line-frequency-ripple

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:TL431

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

前级 PFC 调节总线电压、PFC 输出的总线电压本质上是100Hz 的线路频率纹波的两倍、LLC 的输出电压是使用光耦合器+TL431的闭环电压。 LLC 的输出电压也会产生100Hz 的纹波。  

这是由光耦合器和431环路的响应缓慢造成的吗? 如何调整环路以修复它?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    客户是如何设计 LLC 的控制环路的? 您是否有频率响应图?

    如果您专门问 TL431、最好创建一个单独的线程。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的支持。

    客户在闭环中使用光耦合器和 TL431制造了300kHz 电源、且纹波始终低于要求。

    为什么 TI 的相关闭环参考设计使用光耦合器+ TL431全频率为100kHz? 光耦合器和 TL431是否不适用于高频数字电源?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    客户是否根据 TI 参考设计设计自己的解决方案? 如果是、您能否指定参考设计编号?

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    不、客户 只是想知道 LLC 是否可以在300kHz 或1MHz 等高频率下使用光耦合器+TL431实现闭环。 光耦合器是否会不会尽快响应?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    请为 TL431创建另一个主题、并向 TL431专家寻求支持。

    最棒的

    John