您好!
我正在尝试通过 SPI 通信在 F280025C (从器件)和 ESP32 (主器件)之间进行通信。
我可以从 ESP32 (SPI 主器件)发送数据、也可以在示波器(CLK、CS 和 MOSI)上查看信号。 遗憾的是、F280025C 无法将其数据输出到 MISO 线路上、因此我始终接收到零。
我已经将 F280025C 设置为从模式、并且没有中断。 此外、我还在 GPIO 引脚上启用了上拉电阻并设置了 ASYS 模式。 我不确定从器件是否能够识别主时钟信号。
除示例中提到的方法外、是否还有其他特殊方法可以将 F280025C 设置为从模式? 如何配置从器件来识别主器件时钟并输出其数据。 任何潜在客户都很有帮助。
谢谢!