This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:是否可以在没有 SPISOMI 引脚的情况下使用 SPI?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1118413/tms320f28069-can-i-use-spi-without-spisomi-pins

器件型号:TMS320F28069

尊敬的团队:

由于设计错误、客户仅保留了电路板上的三个引脚 CS CLK SIMO。

他想知道、如果 SPI 模块仅用于发送、是否可以在没有 SOMI 引脚的情况下使用?

此致、

绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    是的、这是可以的。