This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:加载程序后代码未执行

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1108374/tms320f280049c-code-not-executing-after-loading-program

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8320C2000WARE

您好!

我们将推出一个新的电路板、看起来它悬挂在位于 Main 的断点处。  当进入调试模式时、目标被成功擦除并且程序被载入。  我们能够加载所有表达式、并使用正确的值填充这些表达式。  连续刷新按钮 被切换、然后我们恢复程序、但没有任何表达式被更新。  XDS100状态是否开环、就像它说在按下"恢复"按钮后运行一样?  我们添加了一些计数器并切换了 GPIO 引脚、以测试代码是否正在执行并且看起来不是。

根据数据表、TMS 和 XRSn 都连接到了2.2k 上拉电阻器。  该特定芯片没有 TRST。   编程期间、系统是否会卡在某个状态、而该状态会限制系统运行代码?

值得注意的是、我们在具有 DRV8320的 LaunchPad 开发板上正确运行了此代码。

我包括了调试窗口的图像以及目标测试连接日志文件。

有什么想法吗?

谢谢、
Jonathan

[开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

执行以下命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\jazevedo\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1120\0\0\BrdDat testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库构建日期为'17 2022'。
库构建时间为'15:43:48'。
库软件包版本为'9.7.0.00213'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为6位。

JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为1位。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    您是否尝试从 C2000Ware 加载一个更简单的示例? 请尝试 blinky_led 示例,并查看加载程序后是否在 main()函数处停止。

    C:/ti/C2000/C2000Ware_4_01_00_00/driverlib/f28004x/examples/led

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    对此进行了任何更新? 是否已解决?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在进行一些软件和硬件测试。  找到解决方案后、我将进行更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jonathan。 让我们知道情况如何。