This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:基于 TIDM-02000的 PSFB PCMC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107400/tms320f280025c-psfb-pcmc-based-on-tidm-02000

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:TIDM-02000

我尝试使用 PCMC_PSFB、以 TIDM-02000为基准使用 F280025。(示例项目:TIDM-02000-Peak current Controlled Mode PSFB DC-DC Power Converter)
它正常工作、但我有一个问题、我想解决。

启用 PWM 后立即出现的波形并不理想。
如下图所示、[Q1和 Q3]或[Q2和 Q4]同时导通。
此时、电流将流向初级侧。

第二个周期的波形对我来说是理想的。
如何从开始输出第二个周期等波形?


我没有从示例项目中进行太多更改。
设置如下。

PSFB_INCR_BUILD = 2 (闭合电压环路检查)
PSFB_SR_MODE = 1.
死区= 1us (临时设置)
PWM 频率= 100kHz


PWM 使能方法如下所示。
(与示例项目相同)

此问题的原因之一是否可能是 PWM2始终输出?
如果是、您知道停止 PWM2输出的好方法吗?

此致、

马斯鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    您能否解释一下这不是理想的原因? 这是因为您的电流将在短时间内流经变压器并产生一些输出电压吗?  

    通过查看图2、它不仅与 PWM2B 输出相关(始终开启、我们有一个权变措施、稍后我将向您展示)。 我需要研究这个问题、并尝试在本周再次与您讨论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:
    感谢您的回复!

    你是对的。
    启用 PWM 后、我不想立即重叠对角开关("Q1和 Q3"或"Q2和 Q4")。
    但是、我认为我今天能够修复并改进软件。
    我没有注意到28002x 和28004x 之间的 ePWM 规格有任何差异。
    因此、我无法为从 PWM 设置 SYNCI。

    我配置如下。

    // EPWM1 =主器件(CTR =零)、EPWM2、EPWM4 =从器件
    EPWM2.PHSEN =启用
    EPWM2.TBPHS = 2
    EPWM2.PHSDIR =向上
    EPWM4.PHSEN =启用
    EPWM4.TBPHS = 2
    EPWM4.PHSDIR =向上

    这是波形输出。

    我有几个问题。

    PWM1立即输出波形、而 PWM2不输出波形。
    为什么是这样?
    因为它是从器件?
    是否可以同时输出 PWM1和 PWM2?

    2. 28004x 的手册规定从机模块延迟、但28002x 的手册没有规定。
    但是、我认为28002x 也会延迟。
    我的看法是否正确?

    关于 TIDM-02000示例软件。
    EPMW3可用于 RampGenerator。
    我认为,EPMW3也应作为 EPWM1的奴隶。
    但是、"Sample"中没有 SYNCI 设置。
    为什么没有必要同步?

    我还想纠正"PWM2始终输出"的问题、因此也请对此做出响应。

    很抱歉、您还会问很多其他问题。

    此致、
    Masaru。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马斯鲁

    对我方拖延表示歉意。  陈先生不在办公室,但明天美国第二十九次应该回来回复。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    很抱歉我的答复很晚。  

    [~ userid="507478" URL"支持/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000-f/C2000-microcontrollers-forume/1107400/tms320f280025c-psfb-pcmc-基于 TIDM-02000/4105089#4105089"]2. 28004x 的手册指出从机模块延迟、但28002x 的手册没有延迟。
    但是、我认为28002x 也会延迟。
    我的看法是否正确?[/引述]

    由于 f28002x 的同步机制不同、我认为没有可能的延迟。 我将检查并在明天返回给您。

    [~ userid="507478" URL"/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000-f/C2000-microcontrollers-forume/110700/tms320f280025c-psfb-pcmc-基于 TIDM-02000/4105089#4105089"]关于 TIDM-02000示例软件。
    EPMW3可用于 RampGenerator。
    我认为,EPMW3也应作为 EPWM1的奴隶。
    但是、"Sample"中没有 SYNCI 设置。
    为什么没有必要同步?

    由于启用了相移、因此它是同步的。

    此致、

    陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    我只需在内部检查问题2。 f28002x 的延迟相同。  

    此致、