This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1116971/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的所有人:

我有两个 TMS320F28379D launchpad 控制器。 我将通过 MATLAB 2019b 创建代码。 第一个控制器工作正常。 另一方面、我无法对第二个28379D launchpad 进行编程。

尽管我可以连接到它并通过 CCS 上载程序、但当我尝试启用实时模式并运行控制器时、我会收到以下错误消息:

"C28xx_CPU1:读取寄存器 PC 时出现问题:(错误-1142 @ 0x0)器件阻止调试访问、因为它当前正在执行不可调试的代码。 选择"粗鲁重试"以禁用礼貌模式并强制执行操作。 (仿真包9.3.0.00042)"。

以前有人遇到过这个问题吗? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试在"等待引导"模式下运行吗? 看起来器件已经在运行一些阻止 CCS 连接的代码。 请查看以下链接、了解 有关 JTAG 连接问题的更多信息。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    遗憾的是、控制器在封闭的盒子内进行了预配置、我无法访问它。 我只能通过 USB 连接到它。 因此、我无法更改 SW 配置。 我是否有其他方法可以运行"等待引导"?

    此致、

    Panos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panos、

    只需测试设置和项目、您是否可以运行其中一个 C2000Ware 示例?  

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    问题已解决。 我是在 Matlab 中构建代码的、在'Target hardware resources'中、器件名称被预先设置为'F28377D'。 当我将其更改为'F28379D'时、问题得到解决。 感谢您的快速回答和帮助。

    此致、

    Panos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panos、

    我很高兴这个问题已经得到解决。 现在关闭线程。

    谢谢、此致、

    桑托什