This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:SDFM 数据设置时间要求

Guru**** 1826820 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1117281/tms320f28374d-the-sdfm-data-setup-time-requirement

器件型号:TMS320F28374D
主题中讨论的其他器件:AMC1305F25AMC1305M25

您好、查姆斯、

我的客户使用 F28374D + AMC1305F25实现电流感应功能。 根据测量结果、当数据为0 (数据从1变为0)时、数据设置时间为8.4ns、请参阅下图。

8.4ns 违反了数据表中的设置时间最小要求10ns (200MHz 系统时钟和 GPIO 3样本标准)。 但是、电流感应数据似乎是正确的、没有问题。 我的客户想知道如何解释这种情况?

请就这种情况提出您的意见、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    您能否说明您使用的是哪款 AMC 器件?  

    供参考、以前有一个类似的问题。 建议的解决方案在下面的主题中进行了说明。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/998485/tms320f28388d-synchronization-with-amc3306m05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、

    我提到我的客户正在使用 F28374D + AMC1305F25、当 SDFM 连接到 AMC1305时、我们不需要执行 GPIO 反转。

    此外、使用 GPIO 3采样选项时、最短设置时间要求为10ns。 根据我客户的测量结果、他的设计中的设置时间仅为8.4ns、但他没有得到转换数据错误。

    8.4ns 的设置时间违反了数据表中的规格、因此他想知道如何解释这种情况。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

     我在 TI.com 上找不到 AMC1305F25、因此我的问题是这样的。  

    就没有发现错误的原因而言、可能有许多因素。 首先、数据表规格适用于所有工作条件。 例如、如果客户仅在室温和标称电压下进行测试、则可能需要更宽松的时序要求、因此未发现错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gus、

    您可以参考 AMC1305M25。

    根据您的意见、我们应该说设置时间应该符合数据表中的最低要求10ns、以确保 SDFM 在所有运行条件下(例如全工作温度)都能正常工作。 正确吗?

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、正确。