This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:Sgen 库兼容性问题

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280023C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1117710/tms320f280023c-sgen-library-compatibility-issue

器件型号:TMS320F280023C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

你(们)好。

我正在使用 TMS320F280023C、我想生成三相正弦波。 我已经引用了 SGEN 库并尝试与代码集成。 但显示错误 '#16000:目标文件格式不兼容'。

我使用的代码是 ELF 格式、而 SGEN 库是 COFF 格式。 请建议我们如何前进、是否可以转换 ELF 格式的 SGEN 库。

此致、

Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval、

    该领域的专家在计时、他们回来后会回来接您。 同时、您是否尝试编译该库? 您可以将其导入 CCS、将目标文件格式更改为 eabi。  

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    棚户区、

    我无法以 ELF 格式编译库文件、您能否提供步骤或任何指南(如果可用)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval、

    导入自 库\DSP\SGEN\c28\ccs\
    转至"Properties"->"general "->"output format"、更改为"EABI "。 构建。
    有问题吗?

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shantanu、

    感谢您的快速回复。 我们能够以 ELF 格式编译库并成功构建项目。 此外、我需要更改函数的名称。

    此致、

    Dhaval