This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:GUI Composer 小部件

Guru**** 2542680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1116040/tms320f28335-gui-composer-widget

器件型号:TMS320F28335

尊敬的:

我想使用 widget "gistergrid"来查看我自己变量的位字段。

对于此小工具、没有与其他小工具类似的输入值(例如作为滑块)。

您能否向我发送适用于 widget registerrid 的 GUI Composer 版本2的相关示例? 谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 GC 中使用各种寄存器小工具的过程会更加复杂一些、因为我认为您需要在单独的文件中定义寄存器块。  

    查看小程序中的一些寄存器示例

    https://dev.ti.com/gallery/search/register

    我将看到是否有一些令人沮丧的具体文档来帮助您开始这一过程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与工程部门讨论过、他们强烈建议改用 GCv3。 支持中已弃用 GCv2。 他们还为 Register Grid 视图创建了一个 GCv3示例并将其发布到 Gallary 中、以便您可以将项目导入到 GC 工作区中并查看源代码:

    https://dev.ti.com/gallery/search/RegisterModelOverJtag

    希望这对您有所帮助

    Ki