This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:是否可以访问 DMC 驱动程序库源代码?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1117331/tms320f2812-possible-to-get-access-to-dmc-driver-library-source-code

器件型号:TMS320F2812
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

你(们)好

是否可以访问数字电机控制(DMC)库的源代码?

我已安装 C2000Ware / controlSUITE、但无法找到库文件。

不可放弃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够在 C2000Ware-MororControl-SDK 中找到电机控制库和软件示例。 我要求为该帖子分配 MotorControl 专家。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已检查 controlSUITE 中的\libs\app_libs\motor_control\math_blocks 文件夹? 这是您要寻找的吗?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whitney。 我正在处理一个项目、其中我们使用的是 F281xDRV_ml.L28文件中的功能 。 例如、这包含函数 ILEG2_DCBBUS DRV。 我从同事那里听说、该库的源文件应该在某个地方提供。 但我无法在您的网站或 controlSUITE 中找到它。 您是否能够发送此库? 不可放弃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看此封装是否包含您要查找的内容: https://www.ti.com/lit/zip/SPRC129

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 就是这样