This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何禁用 RAM ECC

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1117051/tms320f28388d-how-to-disable-ram-ecc

尊敬的先生

TMS320F2838x 在 C28x 和 M4内核 RAM 中都具有 ECC、但我读取了 TRM、但无法找到在每个 RAM 中启用/禁用 ECC 的方法。
有一个测试寄存器、但它用于自检、对吧?

如何为两个内核中的每个 RAM 启用/禁用 ECC?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="243844" URL"~/support/microrims/C2000-microrims-group/C2000/f/C2000-microrims-forum/1117051/tms320f28388d-how to disable-ram-ecc"]如何为两个内核中的每个 RAM 启用/禁用 ECC?

    无法禁用 RAM 上的 ECC/奇偶校验功能。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    难怪我找不到它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他问题。

    闪存 ECC 是否默认启用且无法禁用(与 RAM ECC 相同)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、默认情况下启用闪存 ECC。  您可以根据需要禁用它。  

    但是、由于它在加电时启用、如果没有为闪存映像编程 ECC、您将会收到 ECC 错误。

    谢谢、此致、
    Vamsi