This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35H52C 无法读取外部 RAM 寄存器数据。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115196/f28m35h52c-f28m35h52c-failed-to-read-external-ram-register-data

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

1.TI MCU F28M35官方例程 EPI_SRAM_8BIT 找到配置 EPIOS31-- A20的使用情况不是很清楚,为什么在读取时间内需要上拉下拉,配置时间需要配置输出模式,HB8模式不存在 A20,为什么要这样使用?  

 

2.如果我现在正在使用 HB16、我也需要使用 A12、但实际上我只找到了 A11、我应该如何处理它? 我是否还可以根据例程选择以下引脚来处理它?   请通知我、非常感谢!  

 

此外、当使用 PJ4_GPIO60作为外部 RAM 读取和写入命令时、它只能通过将外部 RAM 寄存器短接至3V3来读取其值、而不是通过简单的上拉来读取该值。 这是为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很遗憾,我无法理解你所说的话。 请详述一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上图所示、TI MCU F28M35官方例程 EPI_SRAM_8BIT 找到配置 EPIOS31-- A20的使用情况不是很清楚、为什么读取时间需要上拉下拉、配置时间需要配置输出模式、HB8模式不存在 A20、为什么要使用?  

    2.如果我现在正在使用 HB16、我也需要使用 A12、但实际上我只找到了 A11、我应该如何处理它? 我是否还可以根据例程选择以下引脚来处理它?   请通知我、非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="475018" url="/support/microriers/c2000-microset-group/c2000-f/c2000-microset-forum/1115196/f28m35h52c-f28m35h52c-f28m35h52c-failure-to read external-ram-register-data"]1.TI MCU F28M35官方例程 EP18_SRAM 配置需要相当长的时间、为什么不需要在 EP820模式下拉取输出、因此不需要花时间来配置 EPI_SRAM?为什么需要在输出模式下拉取数据?为什么不需要非常长的时间?为什么不需要在输出模式下?  [/报价]

    对于 HB8模式、A20用于多路复用模式。 然而、由于地址引脚的数量减少(在 A19上停止)、它在非复用模式下不可用。 我假设您的问题是、当 HB8模式下不支持 A20时、为什么要初始化 EPIOS31? 例如、以下行引用此信号:61、158和524。

    我认为 A20用于使可访问的内存加倍。即 A20用于选择不同的内存页。  

    请告诉我您正在使用的 controlSUITE 版本吗? 我使用的是 v220。

    [~ userid="475018" url="μ C/support/microriers/c2000-microset-group/c2000-f/C2000-microset-forum/1115196/f28m35h52c-f28m35h52c-f28m35h52c-failed to-read-external-ram-register-data"]2. 如果我现在正在使用 HB16、我还需要使用 A12、但实际上我只找到了 A11、我应该如何处理它? 我是否还可以根据例程选择以下引脚来处理它?

    在非复用模式中、地址范围被缩小并且只有12个地址引脚可用(A0-A11)。 您可以将 GPIO 引脚用作 A12、这与在 HB8模式下使用 A20的方式类似。

    [~ userid="475018" url="μ C/support/microriers/c2000-microset-group/c2000/f/c2000-microriers-forum/1115196/f28m35h52c-f28m35h52c-f28m35h52c-failed to-read-external-ram-register-data"]3. 此外、当 PJ4_GPIO60用作外部 RAM 读取和写入命令时、它只能通过将外部 RAM 寄存器短接至3V3来读取该寄存器的值、而不是简单地上拉。 为什么会这样?

    很抱歉我不明白。 您可以与我分享您的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我使用的 TI controlSUITE 版本为 v202、下面显示了 EPI_SRAM_8位、下面还显示了使用 HB16访问 DPRAM 时配置的屏幕截图。

    我在 DPRAM 中找到了14条地址线、 并下拉了 DPRAM 的 A0、因此 DPRAM 侧的 A13需要连接到 F28M35上的 A12、但实际的 EPI 没有 A12、我查看了官方例程、发现 我们可以配置地址线 非由 EPI 定义的例程,即:

    GPIOPinWrite(GPIO_PORTG_base,GPIO_PIN_7,0,

    GPIOPinWrite(GPIO_PORTG_base,GPIO_PIN_7,1、

    那么、我想知道官方例程是否意味着读取外部 RAM 不同块的存储器?   使用时是否需要以这种方式操作?  

    例如、假设我将地址行 A12定义为 G6、

    GPIOPinWrite(GPIO_PORTG_base,GPIO_PIN_6,0)、这允许访问高达0x1000的寄存器地址;

    GPIOPinWrite(GPIO_PORTG_base,GPIO_PIN_6,1)、这允许访问0x1000以上的寄存器地址;

    上述陈述是否正确?

    2、当我根据以下配置访问外部 DPRAM 的0x204地址时、我发现只有通过短接 RD 引脚和3.3V 才能读取数据、否则我读取的数据是错误的、您能解释原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一天或两天时间来分析这个问题。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有没有好消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~ userid="475018" url="μ C/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115196/f28m35h52c-f28m35h52c-f28m35h52c-failed to-read-external-ram-register-data/4134345#4134345"]1. 如上图所示、TI MCU F28M35官方例程 EPI_SRAM_8BIT 找到配置 EPIOS31-- A20的使用情况不是很清楚、为什么读取时间需要上拉下拉、配置时间需要配置输出模式、HB8模式不存在 A20、为什么要这样使用?[/QUERP]

    该示例被写入以将 EPI 连接到 IS61WV20488BLL 芯片、这是一个2M x 8的器件。 要寻址2M 个位置、您需要21个地址行。 但是、在非复用模式下、A20不可用。 因此、EPI0S31有可能被用于通过软件来模拟 A20引脚。

    [~ userid="475018" url="μ C/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115196/f28m35h52c-f28m35h52c-f28m35h52c-failed to-read-external-ram-register-data/4134345#4134345"]2. 如果我现在正在使用 HB16、我还需要使用 A12、但实际上我只找到了 A11、我应该如何处理它? 我是否还可以根据例程选择以下引脚来处理它?

    在非复用模式中、地址范围被缩小并且只有12个地址引脚可用(A0-A11)。 您可以将未使用的 EPI0S 引脚用作 A12、这与在 HB8模式下 EPI0S31用作 A20的方式类似。

    [引用 userid="475018" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115196/f28m35h52c-f28m35h52c-f28m35h52c-failed-read-external-ram-register-data/4135959#4135959595959"] TI 使用的是 controlSU202版本[引用]

    如果可能、请下载最新版本、即 v220

    [引用 userid="475018" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115196/f28m35h52c-f28m35h52c-f28m35h52c-failed-read-external-ram-register-data/41359#413595959"]我在 DPA13 上找到了 DPARAM 的实际地址行,但没有将其连接到 DPA12[,但我在 DPA12] DPARAM 上没有将其连接到 DPA13的地址行,而是 DPA12[14,所以我在 DPARAM 上没有将其连接到 DPA12]

    请将完整的原理图发送给我吗? 我很难理解您的问题。 您不必将其发布在论坛上;您可以通过发起“友谊”请求与我私下分享。 至少、我需要查看 MCU 和您的存储器芯片之间的所有连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎兴

      在稍微不同的注释中、您的问题是否与生产中的现有设计/项目有关、或者与项目有关?