This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:HRCAP 校准

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1114593/tms320f28069-hrcap-calibration

器件型号:TMS320F28069

您好!

HRCAP 校准例程使用一个通道、但是、我们希望使用所有4个通道。

此校准是否仅用于补偿温度变化?

我们是否可以用内部温度传感器来实现这一点?

是否有一个具有4个 HRCAP 通道的即将推出的 MCU?

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    我们的 HRCAP 专家目前不在办公室。 请在下周周三之前回复。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    [引用 userid="72827" URL"~/support/microrims/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1114593/tms320f28069-hrcap 校准"]此校准仅用于补偿温度变化?

    是的、

    [~ userid="72827" URL"/support/microrims/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microrims-forum/1114593/tms320f28069-hrcap-calibration"]我们是否可以用内部温度传感器来实现此目的?

    是的、内部温度传感器可用于温度变化。

    [引用 userid="72827" URL"~/support/microrims/C2000-microset-group/C2000/f/C2000-microset-forum/1114593/tms320f28069-hrcap 校准"]是否有即将推出的具有4个 HRCAP 通道的 MCU?

    否。F283xD 有两个 HRCAP 通道

    https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28386d-q1

    谢谢、此致、

    桑托什