This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:峰值电流模式控制中 PWM 的分辨率

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1115265/tms320f28035-resolution-of-pwm-in-peak-current-mode-control

器件型号:TMS320F28035

尊敬的 TI:

在  峰值电流模式控制?中、当电流达到基准电压时、ePWM1A 被立即下拉

我的意思  是峰值电流模式控制?中是否存在有效分辨率(粗略步长(1个 SYSCLK 周期))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [  ?userid="500659" URL" URL"~μ C/support/microcontrol/C2000-microcontrol-group/C2000/f/C2000-microcontrol-forum/1115265/tms320f28035分辨率 PWM 峰值电流模式控制"]当电流达到峰值电流控制中的基准时 ePWM1A 被下拉[/引用]

    是的、这应立即发生。 一旦发生跳闸、ePWM 输出将进入已配置状态、在本例中为低电平。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    感谢您的回复。

    另一个问题:

    我想知道峰值电流模式下 PWM 的精度吗?  峰值电流模式下 PWM 的最小步长是一个 SYSCLK 周期、对吧? 根据 TRM、HPWM 似乎不能应用于 峰值电流 模式、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已请另一位专家研究这项调查。 他们在周二之前不在办公室、因此请最迟在周三回复。 感谢您的理解

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 TMS320f28035 https://www.ti.com/product/TMS320F28035的 TRM。  

    1) 1)我想知道峰值电流模式下 PWM 的精度?  峰值电流模式下 PWM 的最小步长是 一个 SYSCLK 周期、对吧?

    第556页、9.1.1比较器特性: 比较器的输出可以异步传递、也可以限定并与系统时钟周期同步。  

    2) 2) 根据 TRM、HPWM 似乎不能应用于  峰值电流  模式、对吗?

    我无法在 TRM 中找到 HRPWM 不能应用于 PCMC 的说法。 您能告诉我们哪一页显示了它吗?

    谢谢、

    Qing