This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 DSS 的文件的读取路径

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1116880/tms320f28388d-read-path-of-a-file-using-dss

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的 TI 专家:

我创建了一个脚本、使用 DSS 擦除和刷写选定的扇区。 我使用的文件具有绝对路径、它运行得很好、但我想选择要在脚本外部加载的程序路径。 我的问题是、如果可以通过开关创建弹出页面、我可以选择要加载的程序的路径。

谢谢、

Marian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marian、

    弹出窗口中没有用于选择路径的 API。 最好是从某些环境变量中获取它。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    感谢您的回答、我将尝试。

    谢谢、此致、

    Marian