This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, SPRC097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1116949/tms320f2812-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件 :SPRC097

您好、  

我正在尝试使用  TMS320F2812在 EVA 的 PWM1上生成 PWM 信号。  

我使用 TRACE32配置寄存器、如下所示:  

data.set (&UP_EVA+0x2F)%word 0x0000;evaIFRA

;定时器1
data.set (&up_eva+0x03)%word 0x9C40;T1PR 设置 Timer1周期寄存器
data.set (&UP_EVA+0x01)%word 0x0000;T1CNT Timer1计数器
data.set (&UP_EVA+0x02)%word 0x4E20;T1CMPR (半占空比)
data.set (&UP_EVA+0x04)%word 0x1042;T1CON
;定时器2
// data.set (&UP_EVA+0x07)%word 0x9C40;T2PR
// data.set (&UP_EVA+0x05)%word 0x0000;T2CNT
// data.set (&UP_EVA+0x06)%word 0x4E20;T2CMPR
// data.set (&UP_EVA+0x08)%word 0x1042;T2CON

data.set (&UP_EVA+0x00)%word 0x0002;GPTCONA
;初始化 CMPRx
data.set (&UP_EVA+0x17)%word 0x4E20;CMPR1
// data.set (&UP_EVA+0x18)%word 0x4E20;CMPR2
// data.set (&UP_EVA+0x19)%word 0x4E20;CMPR3

;设置和加载 ACTRx
data.set (&UP_EVA+0x13)%word 0x0999;比较输出引脚1上的 ACTRA 操作,CMP1:10高电平有效
;如果要使用死区,则设置并加载 DBTCONx
data.set (&UP_EVA+0x15)%word 0x0000;DBTCONA 死区禁用
;设置并加载 COMCONx
data.set (&UP_EVA+0x11)%word 0xA600;COMCONA

data.set (&UP_EVA+0x04)%word 0x8840;T1CON

我无法通过示波器看到我的信号、我不知道我是否在配置中错过了什么。 有人有什么想法吗?